Toshiba e-STUDIO Serie

	Copyright(c) 2004-2022 Toshiba Tec Corporation, Alle Rechte vorbehalten.
			20. Mai 2022

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Begrenzungen und Regeln.  Bitte lesen Sie diese Angaben vor der Verwendung durch.

--------------------------------------------------------------------------------
Installation
--------------------------------------------------------------------------------

Die Produkte der Serie Toshiba e-STUDIO lauten wie folgt:
e-STUDIO6550C-Serie
e-STUDIO4540C-Serie
e-STUDIO6530C-Serie
e-STUDIO4520C-Serie
e-STUDIO850/853-Serie
e-STUDIO451c/453c-Serie
e-STUDIO452/453-Serie
e-STUDIO282/283-Serie
e-STUDIO3510c-Serie
e-STUDIO455-Serie
e-STUDIO855-Serie
e-STUDIO456-Serie
e-STUDIO856-Serie
e-STUDIO2550C-Serie
e-STUDIO407CS-Serie
e-STUDIO527S-Serie
e-STUDIO507-Serie
e-STUDIO857-Serie
e-STUDIO6570C-Serie
e-STUDIO5005AC-Serie
e-STUDIO5008A-Serie
e-STUDIO7506AC-Serie
e-STUDIO8508A-Serie
Loops-LP30_e-STUDIO306LP
e-STUDIO307LP_Loops-LP301
e-STUDIO5008LP_Loops-LP50-Serie
e-STUDIO5015AC Serie
e-STUDIO5018A Serie
e-STUDIO7516AC Serie
e-STUDIO8518A Serie
e-STUDIO400AC Serie
e-STUDIO6525AC Serie
e-STUDIO6528A Serie
e-STUDIO7527AC Serie
e-STUDIO9029A Serie

--------------------------------------------------------------------------------
e-STUDIO e-Filing Sicherungs-Dienstprogramm	Version 4.1.21.0
--------------------------------------------------------------------------------

Regeln
======

1. Die Zugriffsleistung kann abnehmen, wenn die e-Filing-Box viele Dokumente enthält. 

2. Wählen Sie unter Windows Vista beim Speichern einer Sicherungsdatei auf dem Desktop eines Benutzercomputers nicht die Option "Desktop" oben im Dialogfeld aus.
   Sie können eine Sicherungsdatei auf dem Desktop eines Benutzercomputers speichern, wenn der folgende Pfad ausgewählt ist: "Desktop"->"Name des Benutzercomputers"->"Desktop."

3. Die Länge des angegebenen absoluten Pfads zur "Zieldatei" sollte 250 Bytes nicht überschreiten.

4. Wenn Sie SNMP V3 benutzen, starten Sie unbedingt Lokale Erkennung und konfigurieren Sie die SNMP V3-Einstellungen nach der Aktualisierung der Software über CD V3.1.42.0/V3.1.42.1/V3.1.42.3 für die Reihen e-STUDIO6530C/e-STUDIO4520C.

5. Die Systemsteuerung kann nicht bedient werden, wenn Backup/Restore ausgeführt wird.
   Außerdem wird Umwandlung in oder Wiederherstellung aus dem Energiesparmodus nicht bei Backup/Restore ausgeführt.
   Nur Fax-Empfang ist während Backup/Restore aktiviert. Führen Sie deshalb nicht Drucker-Druck, Fax-Empfang oder -Sendung usw. in diesem Zustand aus.

Fehlersuche
===========

1. Kann nicht MFP finden.

[Problembeschreibung]
Kann nicht MFP finden, auch wenn das Merkmal Local Discovery oder Network Discovery verwendet wird.

[Abhilfemaßnahme] 
Bitte prüfen Sie folgendes: 
- MFP und Ihr PC sind richtig an das TCP/IP-Netzwerk angeschlossen.
- Das MFP ist an ein anderes Subnet angeschlossen, und die Standard-Gateway-Einstellung ist richtig.

[HINWEIS]
- e-Filing Sicherungs-Dienstprogramm unterstützen nicht den GL-1010- oder GL-1020-Controller. Diese Controller können mit der Funktion Local Discovery nicht gefunden werden. 


2. Kann nicht in von Local Discovery gefundenen MFP umwandeln

[Problembeschreibung]
Local Discovery findet das MFP, aber Verbindung ist unmöglich.

[Abhilfemaßnahme]
1. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher installiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Proxy-Einstellungen im Microsoft Internet Explorer richtig eingestellt sind, so dass Verbindung zwischen PC und MFP möglich ist.
3. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Internet Explorer nicht im Off-line-Modus ist. Falls im Off-line-Modus schalten Sie auf On-line-Modus um.

[HINWEIS]
- Die Verbindung zum MFP kann misslingen, wenn zu viele PC gleichzeitig mit MFP verbunden sind. Bitte versuchen Sie, die Verbindung zu MFP später erneut herzustellen.


3. Fehlermeldung 
Wenn eine Fehlermeldung erscheint, beheben Sie das Problem entsprechend den folgenden Beschreibungen. 

[Fehlermeldung]
"Ungültiges Administratorpasswort.
 Bitte geben Sie ein gültiges Administratorpasswort ein."

[Abhilfemaßnahme]
Das eingegebene Administratorpasswort ist falsch. Bitte geben Sie das gültige Administratorpasswort ein."


[Fehlermeldung]
"Ein anderer Anwender benutzt den MFP.
 Bitte wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt."

[Abhilfemaßnahme]
Ein anderer Anwender benutzt den MFP. Bitte wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt.


[Fehlermeldung]
"Der Verbindungsaufbau zur Box ist fehlgeschlagen.
 Bitte wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt."

[Abhilfemaßnahme]
Initialisierung der e-Filing Box wurde nicht abgeschlossen. Bitte wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt.


[Fehlermeldung]
"Verbindung zum MFP abgebrochen.
 Gerät wurde nicht gefunden."

[Abhilfemaßnahme]
Entweder ist der Strom für MFP ausgeschaltet, oder das Netzwerk wird initialisiert. Bitte schalten Sie den MFP aus und erneut ein, und probieren Sie nach kurzer Zeit erneut. 


[Fehlermeldung]
"Ein interner Fehler ist aufgetreten.

[Abhilfemaßnahme]
Ein interner Fehler ist aufgetreten. Bitte schalten Sie den MFP aus und erneut ein, und starten Sie die Anwendung neu und probieren erneut.


[Fehlermeldung]
"Zeitüberschreitung.
 Bitte wiederholen Sie den Vorgang."

[Abhilfemaßnahme]
Das Sitzungszeitlimit wurde überschritten. Wählen Sie im Menü "Ansicht" => "Refresh" aus.

[Fehlermeldung]
"Maximale Dokumentenanzahl erreicht unter xxx.
 Löschen oder verschieben Sie einige Dokumente, bevor Sie eine Wiederherstellung vornehmen."

[Abhilfemaßnahme]
Die Anzahl der Dokumente hat bei Restore die Maximalgrenze erreicht. Bitte löschen Sie unnötige Dokumente und wiederholen Sie den Vorgang. Sie können bis zu 400 Dokumente in jeder Box und jedem Ordner erzeugen.


[Fehlermeldung]
"Maximale Ordneranzahl erreicht unter XXX. 
 Löschen oder verschieben Sie einige Ordner vor der Wiederherstellung."

[Abhilfemaßnahme]
Die Anzahl der Ordner hat bei Restore die Maximalgrenze erreicht. Bitte löschen Sie unnötige Ordner und wiederholen Sie den Vorgang. Sie können bis zu 100 Ordner in jeder Box erzeugen.


[Fehlermeldung]
"Zur Sicherung ausgewählte Boxen wurden gelöscht. Boxen nochmals auswählen."

[Abhilfemaßnahme]
Die gewählten Boxen wurden beim Warten auf Autom. Backup gelöscht.
Bitte wählen Sie die Boxen erneut und wiederholen Sie den Vorgang.


[Fehlermeldung]
"Festplatte ist voll."

[Abhilfemaßnahme]
Der Backup-Server oder die Festplatte des PCs ist voll. Bitte löschen Sie die unnötigen Daten mit einer Löschfunktion. Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem sichergestellt ist, dass der Speicherplatz ausreicht. 


[Fehlermeldung]
"Zu wenig Speicher."
"Festplatte in MFP ist voll. 
 Kleinere Anzahl von Boxen auswählen."

[Abhilfemaßnahme]
Die Festplatte des MFP ist voll. Bitte löschen Sie die unnötigen Daten mit einer Löschfunktion und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Ausführen von Restore verringern Sie die Anzahl der zu wählenden Boxen und wiederholen Sie den Vorgang.


[Fehlermeldung]
"Version wird nicht unterstützt."

[Abhilfemaßnahme]
Die Sicherungsdatei der alten Version wird gesucht. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für Support bei der Aktualisierung der ROM-Version des MFP. 


[Fehlermeldung]
"Höhere Version festgestellt.
 Upgrade der Anwendung vornehmen."

[Abhilfemaßnahme]
Die Sicherungsdatei der aktuellsten Version wird gesucht. 
Aktualisierung der Anwendung vornehmen."

[Fehlermeldung]
"Offline-Modus-Boxverbindung nicht möglich. 
In Internet Explorer in Online-Modus wechseln."

[Maßnahme zur Fehlerbehebung]
Internet Explorer befindet sich im Offline-Modus.
Deaktivieren Sie den Offline-Modus in Internet Explorer.

[Fehlermeldung]
"Netzwerkpfade werden nicht unterstützt.
Bitte erstellen Sie eine Netzwerkverknüpfung, und verweisen Sie auf dieses Laufwerk."

[Maßnahme zur Fehlerbehebung]
Legen Sie einen Ordner auf dem aktiven Computer für das Speichern der Backup-Dateien fest.

[Fehlermeldung]
"Ungültiger Netzwerkpfad.
Bitte gültigen Pfad angeben."

[Maßnahme zur Fehlerbehebung]
Ein ungültiger Datei- oder Ordnername wurde eingegeben. 
Geben Sie einen gültigen Pfad ein. 

[Fehlermeldung]
"Die Backup-Dateien konnten nicht zurückgeschrieben werden.
Datenträger voll.
Bitte erhöhen Sie den freien Speicherplatz für e-Filing."

[Maßnahme zur Fehlerbehebung]
Auf der MFP-Festplatte steht nicht genügend Speicherplatz für die Wiederherstellung der Backup-Dateien zur Verfügung. Löschen Sie nicht mehr benötigte Daten mit Hilfe der Löschfunktion, und wiederholen Sie den Versuch. 

[Fehlermeldung]
"Die Backup-Dateien konnten nicht zurückgeschrieben werden.
Zeitablauf dieses Vorgangs.
Bitte wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt."

[Maßnahme zur Fehlerbehebung]
Das Sitzungszeitlimit wurde überschritten.  
Wiederholen Sie diesen Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt.

--------------------------------------------------------------------------------
Warenzeichen
--------------------------------------------------------------------------------

- Der offizielle Name von Windows Vista ist Microsoft Windows Vista-Betriebssystem.
- Microsoft, Windows und die Warenzeichen und Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an anderen hier zitierten Bezeichnungen erkennen wir an.