Toshiba TopAccessDocMon Version 4.1.17.0

	Copyright(c) 2003-2021 Toshiba Tec Corporation, Alle Rechte vorbehalten.
                            15. April 2021

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Begrenzungen und Regeln.  Bitte lesen Sie diese Angaben vor der Verwendung durch.

[Unterstützte Modelle]
TopAccessDocMon unterstützt die folgenden Toshiba Controller.

e-STUDIO2550C-Serie
e-STUDIO856-Serie
e-STUDIO456-Serie
e-STUDIO6550C-Serie
e-STUDIO4540C-Serie
e-STUDIO855-Serie
e-STUDIO455-Serie
e-STUDIO6530C-Serie
e-STUDIO4520C-Serie
e-STUDIO3510c-Serie
e-STUDIO453c-Serie
e-STUDIO451c-Serie
e-STUDIO853-Serie
e-STUDIO850-Serie
e-STUDIO452-Serie
e-STUDIO453-Serie
e-STUDIO282-Serie
e-STUDIO283-Serie
e-STUDIO407CS-Serie
e-STUDIO527S-Serie
e-STUDIO507-Serie
e-STUDIO857-Serie
e-STUDIO6570C-Serie
e-STUDIO5005AC-Serie
e-STUDIO5008A-Serie
e-STUDIO7506AC-Serie
e-STUDIO8508A-Serie
Loops-LP30_e-STUDIO306LP
e-STUDIO307LP_Loops-LP301
e-STUDIO5008LP_Loops-LP50-Serie 
e-STUDIO5015AC Serie
e-STUDIO5018A Serie
e-STUDIO7516AC Serie
e-STUDIO8518A Serie
e-STUDIO400AC Serie
e-STUDIO6525AC Serie
e-STUDIO6528A Serie
e-STUDIO7527AC Serie
e-STUDIO9029A Serie

Außer den oben genannten, kann TopAccessDocMon den Status von Systemen überwachen, die MIB-II, Host Resource MIB und Printer MIB unterstützen.

[Installation]

Regeln
======

1. Falls eine ältere Version von GL-DocMon oder SC-DocMon installiert ist, sollten Sie sie deinstallieren und die neueste Version von TopAccessDocMon installieren.

[Fehlersuche]

Regeln
======

1. Event-Notifizierung

[Problembeschreibung]
Wenn Novell Client und IPX/SPX Protocoll auf Ihrem PC installiert sind und NDS/NDPS verwendet wird, kann eine Event-Notifizierung nicht angezeigt werden.

[Abhilfemaßnahme]
Gehen Sie die Liste durch, die den Druckzustand und den Geräte-Zustand im TopAccessDocMon Heim anzeigt.

[Problembeschreibung]
Sie können Ereignisse im TopAccessDocMon-Menü "Configuration" auf der Registerkarte "Mitteilung" festlegen. Selbst wenn Sie Ereignisse konfigurieren, wirkt sich dies nicht auf den festgelegten Wert aus. 

[Abhilfemaßnahme]
Wenn Sie TopAccessDocMon jedoch neu starten, hat dies Auswirkungen auf den festgelegten Wert.

2. Beschränkungen beim Ausführen von TopAccessDocMon

[Problembeschreibung]
Wenn TopAccessDocMon auf einer WindowsXP x64 Edition, Windows Server2003 x64 Edition, Windows Server2008 x64 Edition oder Windows 7 x86/x64 Edition installiert ist, kann das TopAccessDocMon-Fenster nicht über den Ordner Drucker und Faxgeräte aufgerufen werden.

[Abhilfemaßnahme]
Öffnen Sie das TopAccessDocMon-Fenster über das TopAccessDocMon-Symbol.

[Problembeschreibung]
Wenn Sie den mit Web-Dienste Druck installierten Treiber umbenennen und als den Treiber festlegen um TopAccessDocMon auszuführen, wird die Meldung "Die Adresse Ihres Druckers konnte nicht festgestellt werden. Möchten Sie ihn suchen?" im Meldungsdialogfeld angezeigt.

[Abhilfemaßnahme]
Ändern Sie den Namen des Treibers zurück in den Standardnamen, oder wählen Sie im Meldungsdialogfeld [OK], führen Sie Lokale Erkennung aus und wählen Sie einen zu überwachenden Drucker aus.

3. Lokale Erkennung von einem Computer mit aktivierter Firewall

[Problembeschreibung]
Wenn die Lokale Erkennung eines Druckers von der Client-Software ausgeführt wird, wird die Kommunikation möglicherweise durch die Firewall blockiert und es wird eine Warnung angezeigt. Auch wenn Sie in dem Dialogfeld "Erlauben" auswählen, werden die Drucker im Netzwerk möglicherweise nicht angezeigt.

[Abhilfemaßnahme]
Falls Sie eine Firewall verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerk-Administrator, da die Firewall die Netzwerk-Kommunikation für die Lokale Erkennung blockieren kann. 
Die für die Lokale Erkennung erforderlichen Registrierungsprogramme für die "Ausnahmen" der Firewall-Einstellungen finden Sie in den folgenden Ordnern, in denen diese Programme installiert sind.
Im Folgenden sind die Namen und Speicherorte der Programme aufgeführt:

TopAccessDocMon
Programmname: SC3PrinterInfo Anwendung
Referenzpfad
<32-Bit-BS>
C:\Programme\TOSHIBA\TOSHIBA e-STUDIO Client\TopAccessDocMon\SC3PInfo.exe
<64-Bit-BS>
C:\Programme (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA e-STUDIO Client\TopAccessDocMon\SC3PInfo.exe

Programmname: GLDocMon Anwendung
Referenzpfad
<32-Bit-BS>
C:\Programme\TOSHIBA\TOSHIBA e-STUDIO Client\TopAccessDocMon\GLDocMon.exe
<64-Bit-BS> 
C:\Programme (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA e-STUDIO Client\TopAccessDocMon\GLDocMon.exe

--------------------------------------------------------------------------------
Warenzeichen
--------------------------------------------------------------------------------


- Der offizielle Name von Windows Vista ist Microsoft Windows Vista-Betriebssystem.
- Der offizielle Name für Windows Server 2008 ist Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
- Der offizielle Name von Windows 7 ist Microsoft Windows 7-Betriebssystem.
- Microsoft, Windows,  und die Warenzeichen und Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Novell, NetWare und NDS sind Warenzeichen von Novell, Inc.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an anderen hier zitierten Bezeichnungen erkennen wir an.