**** REQUISITO PREVIO IMPORTANTE *****
    Para que todas las funciones de ayuda funcionen correctamente, se necesita
    Windows NT 4.0 Service Pack 2 o superior.
   **************************************



    Controlador de impresora de lenguaje PostScript para
    Microsoft Windows NT 4.x, Windows 2000 y Windows XP
    ---------------------------------------------------------------------
    Este controlador genera el lenguaje PostScript Nivel 2 y Nivel de
    lenguaje 3. Este lenguaje no se imprimir en impresoras que slo
    presenten la emulacin PostScript Nivel 1. Puede que la salida diseada
    para impresoras de nivel de lenguaje 3 no se imprima correctamente en
    impresoras de nivel 2.


    Este archivo README contiene las secciones siguientes:

    I.   Coexistencia con otros controladores PostScript de impresora
    II.  Instrucciones de instalacin
    III. Impresin de sobres
    IV.  Limitaciones de la aplicacin
    V.   Cmo especificar el nmero de copias
    VI.  Cmo especificar la escala
    VII. Cmo cargar plantillas


    I. Coexistencia con otros controladores PostScript de impresora
    ===============================================================

       Este controlador est diseado para coexistir normalmente con otros
       controladores de impresora de Windows, incluido PSCRIPT, el controlador
       de impresora PostScript de Microsoft. La instalacin de este controlador
       no eliminar ningn otro controlador ni afectar a ninguna funcin de los
       mismos.


    II. Instrucciones de instalacin
    ================================

    IMPORTANTE: NO LEA ESTA SECCIN si va a usar las UTILIDADES DE
    INSTALACIN suministradas con la impresora para instalar el controlador.
    Las instrucciones de esta seccin se suministran como informacin de ayuda
    solamente para realizar una instalacin manual del controlador de
    la impresora.

       Siga los pasos que se indican a continuacin para instalar el
       controlador de impresora.

        1.  Inicie Windows NT 4.x, Windows 2000 o Windows XP.

        2.  Seleccione el botn Inicio de la barra de tareas. Para Windows NT 4.x
            y Windows 2000, seleccione Configuracin y, a continuacin, Impresoras.
            Para Windows XP, seleccione 'Impresoras y faxes'.

        3.  Para Windows NT 4.x y Windows 2000, haga doble clic en el icono Agregar
            impresora. Para Windows XP, haga clic en el icono 'Impresoras y faxes'.
            Se abre el cuadro de dilogo Asistente para agregar impresoras.

        4.  Seleccione el botn Siguiente>.

        5.  Seleccione Impresora local o Impresora de red y haga clic en el
            botn Siguiente>.

        6.  Seleccione el puerto de impresora apropiado (normalmente LPT1:) y, a
            continuacin, el botn Siguiente>.

        7.  Seleccione el botn Utilizar disco...

        8.  Introduzca la ruta de acceso a los archivos del controlador del disco
            o el CD.

        9.  Haga clic en el botn Aceptar.

        10. Seleccione la impresora apropiada de la lista y, a continuacin,
            haga clic en el botn Siguiente>.

        11. Si el controlador ya estaba instalado, aparecer la opcin
            para conservar el controlador existente o bien reemplazarlo.
            Seleccione Reemplazar el controlador existente y, a continuacin,
            el botn Siguiente>.

        12. Introduzca un nombre para el objeto de impresora o bien use el
            nombre ya asignado. Si ya haba instalado el controlador con el
            nombre asignado, el nuevo nombre que asigne ir acompaado
            de '(Copy #)'. De esta forma se asegura de que dos objetos de
            impresora no tienen el mismo nombre. Indique si desea que el objeto
            de impresora sea la impresora predeterminada del sistema y haga clic
            en el botn Siguiente>.

        13. Si la funcin de compartir impresoras est activada y desea compartir
            la impresora con otros usuarios, puede indicarlo y asignarle un nombre
            compartido en este cuadro de dilogo. Para Windows NT 4.x, tambin puede
            instalar controladores para otros sistemas operativos para esta impresora
            en este cuadro de dilogo, pero estas instrucciones no proporcionan
            ninguna informacin al respecto. Seleccione el botn Siguiente>. Para 
            Windows 2000 y Windows XP, si la impresora estaba compartida, se puede
            introducir una descripcin de la ubicacin y las capacidades de esta
            impresora. A continuacin, pulse el botn Siguiente>,
            Nota: la instalacin de controladores para otros sistemas operativos
            para una impresora compartida est disponible una vez terminada la
            instalacin haciendo clic con el botn derecho del ratn en el objeto
            de impresora y seleccionando Compartir.

        14. Puede imprimir una pgina de prueba para comprobar si el controlador
            que est instalando funciona correctamente. Seleccione S o No y,
            a continuacin, haga clic en Finalizar para Windows NT 4.x. Seleccione
            los botones Siguiente> y, a continuacin, Finalizar para Windows 2000
            y Windows XP.



       La instalacin del controlador de impresora ha finalizado.




    III. Impresin de sobres
    ========================

       Al disear o imprimir un sobre, debe seleccionar la orientacin
       horizontal del mismo. De este modo se asegura que la direccin se
       imprime en la posicin correcta. Para cambiar la orientacin a vertical,
       seleccione esta opcin en la ficha Avanzada o Preparar pgina  de
       Propiedades del documento o en el cuadro de dilogo Preparar pgina
       de la aplicacin.


    IV. Limitaciones de la aplicacin
    =================================

       Algunas aplicaciones como Corel Draw, Lotus 123 y varias aplicaciones de
       Adobe, incluidas PageMaker, Acrobat e Illustrator, generan directamente
       lenguaje PostScript, en lugar de usar los interfaces GDI de Windows
       para el controlador de impresora. Como consecuencia, algunas de las
       funciones no estn operativas al usar estos tipos de aplicaciones,
       a menos que est activado el control Desactivar pasarela de PostScript 
       en la ficha PostScript de la hoja de propiedades del controlador.
       Sin embargo, si activa este control, la apariencia de la salida de
       la aplicacin puede ser diferente, tardar ms generarse y crear
       un archivo de salida de mayor tamao. Las funciones que tal vez no 
       funcionen pueden ser las plantillas, la impresin de varias pginas por
       hoja, la impresin de pginas en negativo, imgenes en negativo, la
       resolucin de relleno que se puede seleccionar, la salida de fax, la
       impresin confidencial, etc.

       Otras aplicaciones, como PowerPoint y WordPad, colocan un fondo
       blanco slido debajo del rea que se desea imprimir. Este fondo
       puede ocultar las caractersticas Texto y Plantilla del controlador.
       Especifique que desea imprimir las caractersticas Texto y Plantilla
       en la parte superior si se encuentra con este problema.


    V. Cmo especificar el nmero de copias
    =======================================

       El valor Copias del controlador es independiente de la opcin Copias
       que pueda aparecer en el cuadro de dilogo Imprimir de la aplicacin
       Windows. Normalmente, especificar el nmero de copias en el
       controlador de la impresora hace que las copias no clasificadas se
       impriman ms rpidamente. Especificar el nmero de copias en la
       aplicacin Windows puede aumentar el tiempo de impresin pero le
       permite imprimir copias clasificadas si su aplicacin soporta esta
       caracterstica. No debera especificar un nmero distinto de copias
       en el controlador de la impresora y en el cuadro de dilogo Imprimir
       de la aplicacin, ya que podra obtener resultados inesperados.


    VI. Cmo especificar la escala
    ==============================

       Algunas aplicaciones Windows proporcionan directamente una opcin de
       escala. Con tal aplicacin, debera permitir que el controlador realice
       la escala al 100% y establecer la escala deseada en la aplicacin.
       Si de este modo no se obtienen resultados satisfactorios, establezca
       la escala deseada en el controlador de la impresora y establezca la
       escala en la aplicacin al 100%. El uso de distintos factores de escala
       simultneamente puede generar resultados inesperados.


    VII. Cmo cargar plantillas
    ===========================

       Una plantilla es un documento que puede definir y despus imprimirlo como
       un patrn de formulario antes de imprimir los datos del trabajo
       que actualmente realice. Para obtener instrucciones sobre cmo cargar
       una plantilla, consulte la Ayuda del controlador de la impresora.
	

----------------------------
    PostScript es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated registrada en
    Estados Unidos.
