**** PR-REQUISITO IMPORTANTE *****
    Para que todas as funes de ajuda funcionem corretamente,  necessrio
    o NT 4.0 Service Pack 2.
   ***********************************



    Driver de linguagem PostScript da impressora para Microsoft Windows
    NT 4.X, Windows 2000 e Windows XP
    -------------------------------------------------------------------------
    Esse driver gera PostScript nvel 2 e Linguagem nvel 3, que no
    imprimem em impressoras com emulao de PostScript somente de nvel 1.
    A sada pretendida em impressoras de Linguagem nvel 3 pode no
    ser impressa corretamente em impressoras de nvel 2.


    Este arquivo LEIAME contm as seguintes sees:

    I.   Coexistncia com outros drivers de impressora PostScript
    II.  Instrues de instalao
    III. Impresso de envelopes
    IV.  Limitaes do aplicativo
    V.   Especificao do nmero de cpias
    VI.  Especificao de dimensionamento
    VII. Download de overlays	


    I.  Coexistncia com outros drivers de impressora PostScript
    ============================================================

       Esse driver foi desenvolvido para coexistir pacificamente com outros
       drivers de impressora do Windows, inclusive o driver de impressora 
       Postscript da Microsoft, PSCRIPT. Sua instalao no excluir quaisquer 
       drivers instalados e no deve afetar a operao deles de form
       nenhuma.


    II. Instrues de instalao
    ============================

    IMPORTANTE:  PULE ESTA SEO se voc pretende usar os UTILITRIOS DE
    INSTALAO fornecidos com a impressora para instalar o driver dela.
    As instrues nesta seo so apenas de carter informativo,
    caso voc queira instalar o driver da impressora manualmente.

       Execute as etapas a seguir para instalar o driver de impressora.

        1.  Inicie o Windows NT 4.x, Windows 2000 ou o Windows XP.

        2.  Selecione o boto Iniciar, na barra de tarefas. Para o Windows NT 4x 
            e Windows 2000, selecione Configuraes e, a seguir, Impressoras.
            Para o Windows XP, selecione 'Impressoras e Fax'.

        3.  Para Windows NT 4x e Windows 2000, clique duas vezes no cone
            Adicionar impressora. Para Windows XP, clique no cone 'Adicionar
            uma impressora. A caixa de dilogo Assistente para adicionar 
            impressora ser exibida.

        4.  Selecione o boto Avanar>.

        5.  Selecione Impressora local ou Impressora da rede e clique no boto 
            Avanar>.

        6.  Selecione a porta de impressora adequada (normalmente LPT1:) e 
            selecione o boto Avanar>.

        7.  Selecione o boto Disco rgido....

        8.  Digite o caminho dos arquivos do driver que esto em seu disco 
            ou no CD

        9.  Selecione o boto OK.

        10. Selecione a impressora adequada na lista e clique no boto
            Avanar>.

        11. Se o driver j foi instalado anteriormente, aparecer a mensagem com
            as opes de manter o driver existente ou substitu-lo.
            Selecione Substituir driver existente e clique no boto Avanar>.

        12. Digite um nome para o objeto impressora ou use o nome fornecido. Se
            o driver j tiver sido instalado anteriormente usando o nome    
            fornecido, ento o novo nome fornecido ter "(Cpia n)" anexado a 
            ele. Isso  para garantir que dois objetos impressora no tenham o   
            mesmo nome. Selecione se o objeto impressora deve ser a impressora 
            padro ou no e clique no boto Avanar>.

        13. Se o compartilhamento de impressora estiver ativado e voc quiser
            compartilh-la com outras pessoas, poder selecionar o 
            compartilhamento e atribuir a ela um nome nesta caixa de dilogo.
            Para Windows NT 4x, voc tambm pode optar por instalar driver de 
            outros sistemas operacionais para uma impressora compartilhada nesta
            caixa de dilogo, mas as instrues para
            isso no esto includas nestas instrues. Selecione o
            boto Avanar>.
            Para Windows 2000 e Windows XP, se a impressora foi compartilhada, 
            ento a descrio do local e os recursos desta impressora podem ser 
            inseridos. A seguir, selecione o boto Avanar>.

            Observao: A instalao de drivers para outros sistemas 
            operacionais para uma impressora compartilhada est disponvel 
            depois que a instalao estiver concluda clicando com o boto 
            direito do mouse no objeto de impresso e selecionando o 
            Compartilhamento.

        14. Para imprimir uma pgina de teste atravs do driver que est
            sendo instalado, a fim de testar se ele foi instalado corretamente,
            selecione Sim ou No e selecione o boto Concluir para o Windows NT 
            4.x. Selecione Avanar> e, a seguir, o boto Concluir para Windows 
            2000 e Windows XP.


       A instalao do driver de impressora est concluda.




    III.  Impresso de envelopes
    ============================

       Ao criar ou imprimir um envelope, selecione a orientao
       paisagem. Isso garantir a impresso do endereo na posio
       correta no envelope. Para mudar a orientao para Paisagem,
       escolha a opo apropriada na guia Configurar pgina ou Avanada
       de Propriedades do documento ou na caixa de dilogo Configurar
       impressora do seu aplicativo.


    IV.   Limitaes do aplicativo
    ==============================

       Alguns aplicativos, como o Corel Draw, Lotus 123 e muitos aplicativos
       da Adobe, como o PageMaker, Acrobat e Illustrator, geram
       linguagem PostScript diretamente, em vez de usarem as interfaces GDI
       do Windows no driver da impressora. Como resultado, alguns dos
       recursos desse driver no funcionam com esses tipos de aplicativos,
       a menos que o controle Desativar passagem de PostScript esteja ativado
       na guia PostScript da folha de propriedades do driver. No entanto, a
       ativao desse controle pode fazer a sada do aplicativo parecer
       diferente e pode levar mais tempo para gerar e criar um arquivo de sada
       de tamanho maior. Os recursos que talvez no funcionem incluem: Overlays,
       Impresso de mltiplas pginas, Pgina negativa, Imagem negativa, 
       Resoluo de preenchimento selecionvel, Sada para fax, Impresso  
       confidencial, entre outros.

       Outros aplicativos, como o PowerPoint e WordPad, colocam um fundo branco
       slido sob a rea a ser impressa. Esse fundo pode ocultar os recursos
       de texto simples e de Overlay do driver. Se esse problema ocorrer,
       especifique a impresso dos recursos de Texto simples e Overlay na parte 
       superior.


    V.  Especificao do nmero de cpias
    =====================================

       A configurao Cpias do driver no depende de uma opo Cpias
       que talvez esteja disponvel na caixa de dilogo Imprimir do
       aplicativo do Windows. Normalmente, a especificao do nmero de cpias
       no driver da impressora imprime cpias no agrupadas mais rapidamente.
       A especificao do nmero de cpias no aplicativo do Windows pode
       tornar a impresso lenta, mas talvez permita a impresso de cpias 
       agrupadas, se os aplicativos oferecerem suporte a esse recurso. A 
       especificao de vrias cpias no driver da impressora e na caixa
       de dilogo Imprimir do aplicativo deve ser evitada, pois pode
       ter resultados imprevisveis.


    VI. Especificao de dimensionamento
    ====================================

       Alguns aplicativos do Windows fornecem diretamente uma opo de 
       dimensionamento (escala). Nesses aplicativos, voc deve tentar deixar o  
       dimensionamento do driver da impressora em 100% e definir o 
       dimensionamento desejado no aplicativo. Se isso no produzir resultados 
       satisfatrios, defina o dimensionamento desejado no driver da impressora 
       e defina o dimensionamento no aplicativo como 100%. O uso de fatores de 
       dimensionamento em ambos simultaneamente pode produzir resultados 
       inesperados.


    VII.  Download de overlays
    ==========================

       Um overlay  um modelo que pode ser definido e impresso como um
       fundo em um formulrio, antes dos dados do trabalho atual serem
       impressos. Para obter instrues sobre download de um overlay, consulte a
       seo Ajuda do driver da impressora.
	

----------------------------
    PostScript  uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos
    Estados Unidos.
_